结果:找到"机加工 机械制造 机械加工",相关内容1000条
  • 风扇罩上的开口造型是随便设计的吗?
  • 电机风扇罩(当然这里也可以拓展到其它转动风叶的罩壳)上开孔的设计如下图所示,可谓五花八门。实际中大家看到的可能种类更多,那罩壳上面的开孔形状、尺寸是可以随便设计的吗?答案肯定是不可以了,其中最为重要的一点就是要满足安全性要求。毕竟它是用来罩住旋转性的物体(扇叶),开孔的大小要能保证人的手指穿过开孔时不能触及到旋转物体。如我们国家的标准GB/T4942.1旋转电机整体结构的防护等级(等效IEC60034-5)就明确规定了风扇防护罩的金属试指试验的要求。风扇罩安装好之后,用如下图所示的金属试指,以不大于10N的力插入开孔,各个位置应能和旋转部件保持安全距离。即便是家用的电风扇,国家也有类似的规定...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 设计 电 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-05 09:59:00
  • 【知识科普】盘点CNC各种加工方式的加工精度范围
  • 前文小编介绍了CNC加工常见的几种机床类型,每次讲到他们的加工特点时,就必然会提到加工精度。比如XX机床加工精度较高;A机床加工精度比B机床的加工精度更高。在介绍《镗床》一文中,有读者指出,高精度车床的加工精度并不比镗床的加工精度低。是的,事实上,即便是同一种机床,也有好几种精度分类;比如车床加工,分为粗车、半精车和精车、高精度车床等。因此,小编重新盘点了解了车、铣、刨、磨、钻、镗等几种常见的CNC加工工艺所能达到的加工精度范围,并在本文分享给大家。一、加工精度和公差范围:在介绍不同加工工艺的加工精度范围之前,我们先了解一下【加工精度】。加工精度主要用来表达生产产品的精细程度,衡量加工精度标...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC 精度 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-23 11:33:00
  • 机械设计常用网站,一定要收藏住!
  • 1.Mechtool,https://www.mechtool.cnMechtool是因特网上在线机械设计工具的资源网站,在Mechtool,可以找到需要的机械设计数据资源和计算工具,包括常用机械产品的技术参数,技术条件,零部件外形尺寸的国家标准和行业标准数据。而且Mechtool一直在对内容进行更新和完善,并适时地更新数据。2.Traceparts,https://www.traceparts.cn/zh全球最大免费3D零件库,数以百万计的3D模型、2D图纸和CAD文件。全部免费提供!TraceParts是全球领先的工程、工业设备和机械设计CAD内容平台,共有来自130万家公司的500万注...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 设计 设计及其自动化 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-06 14:22:00
  • 机械加工八大工艺你了解吗?加工流程又是什么样?
  • 机械加工工艺规程是规定零件机械加工工艺过程和操作方法等的工艺文件之一,它是在具体的生产条件下,把较为合理的工艺过程和操作方法,按照规定的形式书写成工艺文件,经审批后用来指导生产。机械加工工艺规程一般包括以下内容:工件加工的工艺路线、各工序的具体内容及所用的设备和工艺装备、工件的检验项目及检验方法、切削用量、时间定额等。在生产过程中,凡是改变生产对象的形状、尺寸、位置和性质等,使其成为成品或者半成品的过程称为工艺过程。它是生产过程的主要部分。工艺过程又可分为铸造、锻造、冲压、焊接、机械加工、装配等工艺过程,机械制造工艺过程一般是指零件的机械加工工艺过程和机器的装配工艺过程的总和,其他过程则称为...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-04 09:33:00
  • 嘉立创钣金工艺普及——材料介绍
  • 钣金、CNC、3D打印,是现阶段市面上针对设备外壳、结构件,最常见的三种加工方式。三者各有各的优缺点,而钣金加工相对来说又因成型简单、效率高、成本低的特点,在样品、小批量、大批量生产上,都存在优势。钣金加工常见的原材料以铁、铝、不锈钢等金属板材为主,主要加工工艺有激光下料、折弯、压铆、冲压、焊接、喷涂等几大工艺。嘉立创钣金现也已上线,本文的目的主要在于技术交流,及各环节工艺的讲解普及,会以我们现阶段的生产流程,逐步介绍每个环节,让大家先对钣金加工有个基本认识,也会依托我们现有的报价体系和生产流程,分享给大家如何在结构设计上降低生产成本。钣金原材料是标准板材,主要分以下三类:铁、铝、不锈钢。一...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-22 14:06:00
  • 机械加工常用的10个质量指标,你知道几个
  • 机械加工常用的10个质量指标,你知道几个机械工作每天会接触很多指标,但是天天挂在嘴上的指标,辛苦一个月,师傅们到手发现薪资里,废品率就扣一大笔费用,于是师傅纷纷跳槽。很多人不理解为啥会扣这么多费用,明明没有做报废多少产品,凭啥?今天给大家讲讲这些数据都是如何计算出来的,看完就明白了!1、废品率定义:该百分比由废品材料费用除以总生产成本或由废品总数量除以产品总生产数量得到。目的:用作结果度量,来确定过程是否按照规范化进行零件生产和装配。公式:废品率%=(废品的材料金额/总生产成本)×100%或(废品总数量/产品总生产数量)×100%。相关术语废品材料金额:是废品所使用的材料的价值。总生产成本:...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-19 10:41:00
  • 机械零件加工变形的原因及其改进探究
  • 机械零件加工变形的原因及其改进探究机械加工性能不仅和企业的利益相关,还和安全性相关,在给企业带来经济效益的同时,还可以有效降低安全事故发生的概率。因此,在零件加工过程中避免零件的变形显得尤为重要。操作人员需要考虑各种因素都,并在加工过程中采取相应的措施预防变形的发生,以便使成品的零件能够正常使用。为了达到这个目标,有必要分析零件加工中出现变形现象的原因,对零件变形问题找出可靠措施,以期为现代化企业战略目标的实现打下坚实基础。1分析机械零件加工中变形的原因1.1内力作用导致零件加工精度改变车床加工时,通常是利用向心力的作用,用车床的三爪或者四爪卡盘,把零件卡紧,然后对机械零件进行加工。同时,为...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 零件 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-18 20:36:00
  • 新年新气象,新厂房,新设备,嘉立创CNC产能逐步起来了
  • 嘉立创CNC经过几个月的筹划和试运行,系统逐步趋于稳定,现在面临的问题是产能不足,这不,新厂房新设备陆续进厂,产能会逐步增加,限单的情况会逐步改善;
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: cnc 中心 发帖人:嘉立创-明灯 发帖时间:2022-02-24 10:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: